Agregar autenticación de usuario
Autentique su identidad de
FactoryTalk Optix
en su solución de control de versiones. Debe agregar autenticación de usuario para insertar los cambios guardados y confirmados en un repositorio remoto.Requisitos previos
Si desea agregar un GitLab® en la identidad de la instalación, genere un token de acceso personal. Consulte Tokens de acceso personal | GitLab.
IMPORTANTE:
Al crear el token, seleccione cada uno de los ámbitos.
- Para agregar la autenticación de usuario
- SeleccioneOpciones de FactoryTalk Optix Studio
- SeleccioneControl de versiones.
- Para agregar una identidad de nube de GitHub®, seleccioneGitHuby siga las instrucciones de su explorador web.
- Para agregar una identidad de nube de GitLab®, seleccioneGitLab (nube)y siga las instrucciones en su explorador web.
- Para agregar una identidad local de GitLab, seleccioneGitLab (local)y complete estos campos:
- URL del servidor de GitLab. Dirección de la instancia GitLab®.
- Token de acceso personal. Token de acceso necesario para autenticar su perfil.
- SeleccioneAgregar identidad.
La identidad del proveedor del control de versiones aparece en
Inicio de sesión de identidad del proveedor
. Ahora puede insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido en el repositorio remoto.Entregue su opinión