Quitar la autenticación de usuario

Quite su identidad de
FactoryTalk Optix
para dejar de tener la identidad del proveedor del control de versiones necesaria para enviar los cambios guardados y confirmados de un proyecto compartido al repositorio remoto.
  1. Seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Seleccione
    Control de versiones
    .
  3. En
    Inicio de sesión de identidad del proveedor
    , seleccione su identidad del proveedor del control de versiones y luego elija
    Eliminar
    .
Se ha eliminado su identidad del proveedor de control de versiones. Si intenta insertar los cambios guardados y confirmados en un proyecto compartido al repositorio remoto, se le pedirá que se autentique mediante la recreación de la identidad del proveedor del control de versiones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.