Restaurar una versión anterior de un proyecto

Restaure una versión anterior de un proyecto local o remoto.
Cuando se restaura una confirmación, el proyecto del equipo local se actualiza para incluir el contenido de la confirmación seleccionada. La restauración de una confirmación de forma permanente elimina todas las confirmaciones que se han producido después de la confirmación restaurada. Restaure una confirmación en el
Historial de versiones
.
  1. En la barra de herramientas principal del proyecto abierto, seleccione
    Ver historial
    .
  2. Seleccione
    Select box
    para seleccionar la confirmación y la versión del proyecto que desea restaurar.
  3. Seleccione
    Restaurar
    .
El
Historial de versiones
se cierra y el proyecto abierto incluye los cambios de la confirmación seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.