Diccionario de términos
Términos relacionados con
FactoryTalk Optix
.- argumento
- Parámetros de entrada y salida de un método.
- DBMS
- Sistema de gestión de bases de datos.
- dispositivo sin cabeza
- Dispositivo sin pantalla. Por ejemplo, un servidor web o un dispositivo de IoT.
- DSN
- Nombre de origen de datos, que contiene información que permite a una aplicación conectarse a una base de datos con un variador.
- evento
- Métodos y comandos definidos en tiempo de diseño que se ejecutarán si se cumplen ciertas condiciones durante el tiempo de ejecución.
- ID de configuración regional
- Una etiqueta (por ejemplo,en-US) compuesta por dos segmentos (por ejemplo,enyUS). El primer segmento identifica el idioma y el país de la Interfaz de usuario. El segundo segmento define las unidades de medición y el formato de fecha y hora.
- instancia
- Objeto o variable derivado de un tipo de objeto o tipo de variable.
- configuración regional
- Configuración de país e idioma de un usuario determinado, representada por una etiqueta delocale ID.
- lógica de aplicación
- Lógicas de programación que determinan el comportamiento de la aplicación en tiempo de ejecución.
- método
- Una acción expuesta por un objeto o un NetLogic que es ejecutable en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución. Cuando se invoca, ejecuta un conjunto de instrucciones.
- modelo de información
- Nodos que describen la estructura y las características de un nodo del proyecto o de un proyecto entero.
- sesión interactiva
- Una sesión generada en tiempo de ejecución por un motor de presentación si la aplicación tiene una interfaz gráfica.
- nodo
- Unidad elemental en un modelo de información.Un nodo puede ser:
- Un tipo de objeto
- Un tipo de variable
- Una variable
- Un método
- ODBC
- API de conectividad abierta de bases de datos para acceder a sistemas de gestión de bases de datos.
- objeto
- Nodo que puede contener objetos y variables que representan uno de los siguientes elementos:
- Objetos físicos. Por ejemplo, un motor.
- Objetos o funciones abstractas. Por ejemplo, una receta.
- OPC UA
- Arquitectura Unificada de Comunicación de Plataforma Abierta, un estándar de fabricación inteligente de comunicación de máquina a máquina.
- tipo predefinido
- Tipo de objeto o tipo de variable que se incluye de forma predeterminada en el entorno de desarrollo.
- Motor de presentación
- Objeto que crea una sesión interactiva para mostrar la interfaz de usuario en tiempo de ejecución.
- propiedad
- Variable indivisible de un nodo. En el contexto de C#, un elemento inseparable de una clase.
- Aplicación FactoryTalk Optix o FTOptixApplication
- Una aplicación HMI o del Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) generada porFactoryTalk Optix Studioque se ejecuta en un sistema de destino.
- FactoryTalk Optix Studio
- Entorno de desarrollo integrado (IDE) deFactoryTalk®Optix Studio™para diseñar e implementar aplicaciones HMI y de IoT.
- sesión
- Contexto en tiempo de ejecución de unAplicación FactoryTalk Optixen el que un usuario ejecuta operaciones de lectura y escritura en función de sus permisos.
- variable estructurada
- Una variable que contiene otras variables, por ejemplo una variable analógica.
- etiqueta
- Una variable de controlador.
- destino
- Sistemas o dispositivos en los que puede ejecutar unAplicación FactoryTalk Optix. Por ejemplo, un panel HMI, un servidor web o un dispositivo de IoT.
- tipo
- Modelo de un objeto o variable del que se derivan instancias de objetos o instancias de variables.
- URI
- Identificador uniforme de recursos o secuencia de caracteres que identifica un recurso de forma exclusiva.
- URI de recurso
- Representa la ruta de acceso (URI - Identificador de recurso uniforme) de un archivo o un recurso dentro o fuera del proyecto.
- UUID
- Identificador único universal.
- variable
- Nodo que representa el valor de una cifra, que puede contener otras variables.
- widgets
- Objeto gráfico reutilizable, que puede contener otros objetos y variables. Por ejemplo, un panel para configurar usuarios.
Entregue su opinión