Panel Salida
El panel
Salida
contiene columnas de información de mensajes y botones para realizar tareas en el panel Salida
. De forma predeterminada, el panel Salida
muestra errores de mensajes de mínima y máxima gravedad así como mensajes de información. Habilite Modo avanzado
para que se muestre información en el panel Salida
.Seleccione la flecha en el encabezado de la columna para mostrar los mensajes en orden ascendente o descendente. Las columnas de mensajes admiten el filtrado.
Columna | Descripción |
---|---|
Nivel de gravedad del mensaje | Mensaje de máxima gravedad Mensaje de mínima gravedad Mensaje de información |
Código | Código de ID de mensaje. Este código es solo para mensajes predefinidos. |
Sello de hora | La hora a la que se registró el mensaje. |
Categoría | Categoría del mensaje o módulo de la plataforma FactoryTalk Optix que generó el mensaje. |
Objeto | El elemento al que hace referencia el mensaje, si procede. |
Mensaje | El contenido del mensaje. |
Elemento | Descripción |
---|---|
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar los mensajes de error de máxima gravedad. | |
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar los mensajes de error de mínima gravedad. | |
Seleccione esta opción para mostrar u ocultar mensajes de información. | |
Muestre u oculte mensajes detallados de primer nivel para la resolución de problemas. | |
Muestre u oculte un mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas. | |
Abra la carpeta de los registros de salida. Para obtener más información, consulte Registro del sistema. | |
Elimine todos los mensajes del panel Salida , independientemente de la visualización que se haya seleccionado. Los mensajes no se eliminan de los archivos de registro. |
Entregue su opinión