Vista del proyecto

Vista del proyecto
muestra el contenido de
Aplicación FactoryTalk Optix
en una estructura de árbol de carpetas.

Carpetas

Cada carpeta tiene un icono y un menú contextual dedicados. El menú contextual muestra los objetos que puede crear en esa carpeta. Cualquier subcarpeta que cree tendrá las mismas opciones que la carpeta en la que se base. Puede crear varias versiones de una carpeta.

Botones

Vista del proyecto
contiene botones para desplazarse por el contenido de la aplicación. Algunos botones aparecen en la barra de título de la
Vista del proyecto
o en el objeto seleccionado.
Elemento
Descripción
Navegar hacia atrás
Ir al panel seleccionado con anterioridad.
Navegar hacia adelante
Ir al siguiente panel seleccionado.
Vista en dos paneles del proyecto
Dividir
Vista del proyecto
en dos paneles.
Add
Agregar nuevo
Crear un nodo dentro del nodo seleccionado.
Eliminar
Quitar el nodo seleccionado y los nodos que contiene.
Bloquear
Bloquee el nodo secundario seleccionado para ocultarlo de
Vista del proyecto
. No puede editar nodos secundarios bloqueados.
Desbloquear
Desbloquee los nodos secundarios seleccionados para mostrarlos en
Vista del proyecto
. Puede editar nodos secundarios desbloqueados.
Desbloquear
Abra el objeto en el editor dedicado. Solo algunos tipos de objetos tienen un editor dedicado.

Barra de búsqueda

Utilice
Buscar
en
Vista del proyecto
para buscar y filtrar nodos de proyecto en la estructura de árbol.
Elemento
Descripción
Buscar
Filtra los nodos de proyecto en la estructura de árbol en función de la consulta de búsqueda.
Close
Aparece si introduce una consulta de búsqueda. Seleccione esta opción para borrar la consulta de búsqueda.
Expande el selector de filtros disponibles.
Contrae el selector de filtros disponibles.
Indica los filtros activos. Expande o contrae el selector de filtros disponibles.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.