Importar variables del controlador

Configure un variador de comunicación para importar etiquetas de muestra (variables del controlador) desde un controlador Logix.
CONSEJO:
En lugar de importar variables del controlador desde un controlador Logix, puede crear variables manualmente. Consulte Crear variables.
Para configurar un variador de comunicación de un controlador diferente u obtener más información acerca de los variadores de comunicación disponibles, consulte Variadores de comunicación.
Requisitos previos
En la aplicación Logix Designer, descargue el proyecto LogixTags.ACD en un controlador físico de Logix o en un controlador de
FactoryTalk®Logix Echo
emulado. Establezca el controlador en el modo de ejecución.
Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Logix Designer.
  1. Para importar variables del controlador
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  3. En el panel central, seleccione
    Configurar dispositivos conectados
    .
  4. Seleccione
    Nuevas estaciones
    .
  5. Seleccione
    Estación de RA EtherNet/IP
    y seleccione
    Siguiente
    .
  6. (Opcional) Para importar los etiquetas del Controlador en el modo en línea, en
    Ruta
    , introduzca
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    y seleccione
    Siguiente
    .
  7. Seleccione
    Siguiente
    .
  8. Obtenga las etiquetas del controlador:
    • Para buscar los etiquetas del Controlador en el modo fuera de línea, seleccione
      Examinar
      y seleccione el archivo descargado
      LogixTags.ACD
      .
    • Para capturar las etiquetas del controlador en el modo en línea, seleccione el interruptor
      Fuera de línea/En línea
      para cambiarlo a la posición
      En línea
      .
  9. Seleccione todas las etiquetas del controlador y seleccione
    Siguiente
    .
    Etiquetas seleccionadas en el modo en línea
  10. Seleccione
    Salir
    .
En
Vista del proyecto
, las variables del controlador importadas están disponibles en el nodo
ProjectName
CommDrivers
VariadorDeRAEthernet/IP1
EstaciónDeRAEthernet/IP1
Etiquetas
Etiquetas de controlador
. Tenga en cuenta esta ubicación.
Variables del controlador importadas
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.