Anomalías corregidas en esta versión

La lista identifica las anomalías corregidas en
FactoryTalk Optix
1.2.0.
Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
Error al abrir el proyecto ubicado en OneDrive [1911544]
Cuando un proyecto se encuentra en OneDrive, la extracción de una actualización del repositorio remoto puede provocar un error cuando se abre el proyecto. Reinicie
FactoryTalk Optix Studio
y vuelva a abrir el proyecto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.0.2.
No se puede conectar a los controladores Logix desde el emulador mediante FactoryTalk Optix Studio en la versión web [1900931]
No se puede leer y escribir en los controladores lógicos al emular un proyecto usando
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
en la versión web. Utilice el
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
para emular proyectos que hacen referencia a los controladores de lógica.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.0.2.
La importación en línea de UDT podría ser incorrecta si el tipo de UDT y un tipo de datos de Logix tienen el mismo nombre [2131416]
Cuando se realiza la importación de una etiqueta en línea, si el nombre de un tipo de UDT se ha convertido en un tipo predefinido en una versión posterior de Logix, el UDT no se importará correctamente. Por ejemplo, si crea un UDT en Logix versión 32 y asigna el nombre Hora al UDT, una importación en línea creará la etiqueta de tipo Hora, tal como se define en Logix versión 34 en lugar de como se definía el UDT en la versión 32 de Logix. Para solucionar este problema, realice una importación fuera de línea o cambie el nombre del tipo de UDT de Logix.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.1.0
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.