Configuración del servidor FTP

Puede habilitar un servidor del Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol, FTP) en su
Aplicación FactoryTalk Optix
.
El script de tiempo de ejecución
FTPServerLogic
habilita un servidor FTP dentro de una
Aplicación FactoryTalk Optix
. El script se encuentra en la categoría
Scripts
de las
Bibliotecas de plantillas
.
IMPORTANTE: Solo debe iniciar y detener el servidor utilizando los métodos OPC UA exportados:
StartFtpServer
y
StopFtpServer
.

Paquetes requeridos

Debe instalar versiones estables de los siguientes paquetes NuGet requeridos:Consulte Paquetes NuGet.

Parámetros requeridos

El servidor FTP requiere que se configuren los siguientes parámetros:
Servidor FTP: parámetros de configuración requeridos
Parámetro
Descripción
Configuración
IPAddress
Dirección IP asignada al servidor.
El valor predeterminado está establecido en
127.0.0.1
.
Port
Puerto asignado al servidor FTP,
El valor predeterminado es
21
.
FilesystemRoot
El servidor FTP solo expone una fracción del sistema de archivos locales al cliente
En
OptixPanel
solo se puede establecer una de las siguientes opciones:
  • %PROJECTDIR%
  • %APPLICATIONDIR%
  • %USB
    <n>
    %
    donde
    <n>
    es el número progresivo de un dispositivo USB.
MinimumPASVPort
Número de puerto mínimo para administrar la lista de archivos y la transferencia de archivos.
Este valor debe ser mayor que el valor
1024
predeterminado.
MaximumPASVPort
Número de puerto máximo para administrar la lista de archivos o la transferencia de archivos.
Este valor debe ser mayor que
MinimumPASVPort
. El valor predeterminado para
MaximumPASVPort
es
1100
.
Username/Password
Credenciales de inicio de sesión de servidor FTP
ServerCertificateFile
Archivo de certificado público del servidor, según el estándar X509v3 y con extensión .der.
Se encuentra en el directorio
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. Si se especifica, también se debe especificar la clave privada. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en el directorio
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
ServerPrivateKeyFile
Archivo de clave privada del servidor, con extensión .pem y codificación ASCII Base64.
Se encuentra en el directorio
FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
. Si se especifica, también se debe especificar el certificado. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en el directorio
FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
.
UseFtps
Determine el protocolo que se utilizará, FTP o FTPS.
El servidor FTP se inicia y se detiene a través de los métodos
StartFtpServer/StopFtpServer
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.