Configurar una hoja de estilo

Establezca
Estilo global
para editar los estilos aplicados a todos los objetos gráficos. Establezca
Estilos de control
para editar los estilos aplicados a objetos de control específicos. Los estilos de control sobrescriben el estilo global.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la hoja de estilo que desee editar.
    CONSEJO: Puede seleccionar la hoja de estilo predeterminada, agregar una hoja de estilo predefinida o crear su propia hoja de estilo. Consulte Agregar una hoja de estilo predefinida o Crear una hoja de estilo.
  2. Para establecer el estilo global que se aplica a todos los objetos gráficos, en
    Propiedades
    , en
    Estilo global
    , seleccione
    Edit
    e introduzca los valores.
    CONSEJO: Puede crear vínculos dinámicos en lugar de introducir los valores manualmente. Consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Para crear un estilo de control, en
    Estilos de control
    , junto a
    Estilos de
    Object
    , seleccione
    Add
    .
    Por ejemplo, cree un estilo de control para los objetos de interruptores.
  4. Para cambiar el nombre de un estilo de control, pase el cursor por encima del nombre del estilo, seleccione
    Edit
    e introduzca un nuevo nombre.
  5. Para editar un estilo de control, expanda
    Estilos de
    Object
    , expanda el nombre del estilo y, a continuación, edite las propiedades seleccionando
    Edit
    e introduciendo valores.
    CONSEJO: También puede crear vínculos dinámicos en lugar de introducir los valores manualmente. Consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. Para eliminar un estilo de control, junto al nombre del estilo, seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.