Importar una plantilla

Coloque una plantilla en un nodo en
Vista del proyecto
para agregar el objeto, el tipo de objeto o una variable al proyecto.
CONSEJO: Si la plantilla es un objeto gráfico, puede arrastrar el elemento gráfico de la biblioteca al editor.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    y realice una de las siguientes acciones:
    • Arrastre una plantilla de la biblioteca a un nodo de la
      Vista del proyecto
      .
    • Arrastre una plantilla de objeto gráfico desde
      Bibliotecas
      al editor
      Vista del proyecto
      .
  2. Si la plantilla es de un tipo de objeto, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Importar como tipo
      . Agregar un tipo de objeto basado en la plantilla al proyecto.
    • Importar como instancia
      . Agregar una instancia de objeto basada en la plantilla al proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.