Sincronizar fecha y hora del dispositivo

Utilice el widget de fecha y hora para establecer la fecha y hora, la zona horaria y la sincronización de hora del dispositivo. Utilice el widget para especificar la LAN o WAN como la interfaz del protocolo de sincronización de la red local.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de fecha y hora.
    Si ha creado su proyecto mediante la plantilla
    OptixPanel
    en la página de inicio, seleccione
    Configuración
    y, a continuación, seleccione
    Fecha y hora
    .
  2. En
    Modo de sincronización
    , seleccione cómo funciona la sincronización en el dispositivo. Seleccione:
    • Automático (servidor NTP remoto)
      . La sincronización se lleva a cabo automáticamente a través del servidor NTP remoto.
    • Manual
    La dirección IP del dispositivo es de solo lectura.
  3. En
    Zona horaria
    , seleccione la zona horaria del dispositivo.
  4. En
    Fecha y hora
    , seleccione:
    • Automático (servidor NTP remoto)
      . El servidor NTP remoto establece la fecha y hora actuales.
    • Manual
      . La fecha y la hora se establece con el teclado virtual.
    Si se selecciona el modo de sincronización
    Automático (Servidor NTP remoto)
    , no podrá cambiar manualmente la fecha y hora en
    Fecha y hora
    .
  5. En
    Interfaces de servidor NTP locales
    , seleccione el protocolo de hora de red para que el dispositivo actúe como un servidor NTP y transmita la hora. A continuación, otros dispositivos pueden sincronizarse con la fecha y hora del dispositivo conectado. Seleccione:
    1. LAN
      . Seleccione un dispositivo compacto que solo tenga un puerto o un dispositivo estándar que tenga dos puertos.
    2. WAN
      . Seleccione un dispositivo estándar que tenga dos puertos.
      Si el dispositivo conectado es un dispositivo estándar con dos puertos, puede seleccionar la LAN o la WAN como la interfaz del servidor NTP local.
    Los cambios realizados en
    Zona horaria
    y en
    Interfaces de servidor NTP locales
    requieren que reinicie el dispositivo.
  6. Seleccione
    Reiniciar
    . Aparece
    Dispositivo desconectado
    .
    Debe volver a conectar el dispositivo a través del widget FTRA. Consulte Conectar al acceso remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.