Crear los elementos de la interfaz

Cree un medidor lineal, un botón y una cuadrícula de datos.
  1. Cree un medidor lineal:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Medidor lineal
      .
    2. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      Variable1
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  2. Cree una cuadrícula de datos:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles de datos
      Cuadrícula de datos
      .
    2. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre la variable
      Modelo
      y
      ProjectName
      Almacenes de datos
      BaseDeDatosIncrustada1
      .
    3. Establezca
      Consulta
      en
      SELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC
      .
  3. Configure las columnas de la cuadrícula de datos:
    1. En
      Propiedades
      , en
      Columnas
      , haga doble clic en
      ColumnaDeCuadrículaDeDatos1
      y escriba
      TimestampColumn
      .
    2. En
      PlantillaDeElementoDeDatos
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      de la columna y
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Timestamp
      .
      OBSERVACIÓN: Escriba
      Timestamp
      en el campo
      Insertar la sub-ruta de acceso del vínculo dinámico...
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    3. Establezca
      Título
      en
      Timestamp
      .
    4. Junto a
      Columnas
      , seleccione
      Add
      y elija
      Columna de texto
      .
    5. En
      Propiedades
      , en
      Columnas
      , haga doble clic en
      ColumnaDeCuadrículaDeDatos1
      y escriba
      VariableValueColumn
      .
    6. En
      PlantillaDeElementoDeDatos
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      de la columna y
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Variable1
      .
      OBSERVACIÓN: Escriba
      Variable1
      en el campo
      Insertar la sub-ruta de acceso del vínculo dinámico...
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    7. Establezca
      Título
      en
      Variable value
      .
  4. Cree un botón de actualización:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Refresh Data
      .
    3. En
      Eventos
      , junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      CuadrículaDeDatos1
      Actualizar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.