- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Actualizar un proyecto
Puede abrir un proyecto que se creó con una versión anterior de
FactoryTalk Optix Studio
con una versión posterior. Para ello, actualice el proyecto. Durante la actualización, FactoryTalk Optix Studio
crea una copia de seguridad de la versión original del proyecto.
IMPORTANTE:
Después de la actualización, el proyecto ya no se puede abrir con la versión anterior de
FactoryTalk Optix Studio
. Para restaurar un proyecto actualizado de forma incorrecta, consulte Restaurar un proyecto.- Abra un proyecto creado con una versión anterior deFactoryTalk Optix Studio.Aparece un mensaje para solicitar una actualización de los módulos en uso.
- SeleccioneActualizar.Aparece un informe detallado del proceso de actualización.
- Después de revisar el informe, seleccioneContinuarpara confirmar que el proyecto se debería actualizar.
FactoryTalk Optix Studio
actualiza y abre el proyecto.Entregue su opinión