Importar cadenas traducidas desde un archivo CSV

Importe cadenas traducidas para que no tenga que crear y traducir las cadenas en un diccionario de traducción del proyecto actual. Importe las cadenas traducidas desde un archivo CSV para rellenar la tabla de traducción.
Requisitos previos
El archivo CSV debe cumplir determinadas especificaciones:
  • Cada clave y las traducciones asociadas deben estar en una fila nueva.
  • En cada fila, indique la clave y las traducciones asociadas entre comillas dobles, separadas por una coma. Por ejemplo, "Key1", "Traduzione", "Traducción". Puede usar un separador diferente.
  • La primera fila debe ser un encabezado. Por ejemplo, "Key", "it-IT", "en-US".
Para importar las cadenas traducidas, use el NetLogic predefinido que está disponible en la biblioteca de plantillas.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Scripts
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Importador y exportador de traducciones
    al nodo del proyecto o la carpeta
    Traducciones
    .
  4. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar.
  5. Con la opción
    Importar y exportar traducciones
    seleccionada, en
    Propiedades
    , en
    CSVPath,
    seleccione el archivo .CSV.
  6. En
    CharacterSeperator
    , seleccione el separador.
  7. En
    Vista del proyecto,
    haga clic con el botón derecho en
    Importar y exportar traducciones
    y, a continuación, seleccione
    Ejecutar ImportTranslations
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.