Obtener vista previa del texto traducido

Si tiene más de una Configuración regional en el proyecto, cambie entre los distintos idiomas para comprobar la longitud del texto y la separación.
Obtenga una vista previa del texto traducido en tiempo de diseño.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione una página que contiene el texto traducido.
  2. En el cuadro combinado de idiomas situado en la parte superior central del editor de objeto, seleccione el idioma que desea mostrar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.