Agregar un dispositivo cliente

Configure un dispositivo cliente para permitir la implementación a través de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de la red.
  1. En la barra de herramientas principal, junto a
    En ejecución
    , seleccione el menú desplegable del cliente.
  2. (opcional) en
    Configuración del dispositivo cliente
    , para mostrar únicamente los dispositivos cliente remotos activos, alterne
    Dispositivos remotos activos
    .
    CONSEJO: Actualice los dispositivos cliente remotos seleccionando
    Actualizar
    .
  3. Seleccione:
    • Una carpeta y elija
      Add
      .
    • Un
      FactoryTalk®Remote Access
      dispositivo y elija
      Add
      para agregar un dispositivo accesible desde la red del dispositivo
      FactoryTalk Remote Access
      seleccionado.
  4. (Opcional) En
    Nombre
    , edite el nombre del dispositivo de destino.
    IMPORTANTE: Solo se permiten caracteres alfanuméricos en el nombre.
  5. En
    Dirección IP
    , especifique la dirección IP del dispositivo de destino.
  6. En
    Nombre de usuario
    , introduzca el nombre del usuario en el que desea iniciar sesión en el dispositivo de destino.
    Nombre de usuario de
    Windows®
    Un nombre de usuario del sistema:
    • DOMAIN\
      username
      , para usuarios de dominio.
    • .username
      , para usuarios locales en dispositivos unidos a un dominio.
    • username
      , para usuarios locales en dispositivos que no pertenecen a un dominio.
    Nombre de usuario de Linux
    Nombre de usuario de administrador.
    IMPORTANTE: Debe configurarse una contraseña para el usuario en el dispositivo de destino.
  7. (Opcional) Seleccione
    Cifrar el proyecto en el dispositivo
    para cifrar el proyecto implementado en el dispositivo de destino.
    Para obtener más información, consulte Cifrado de proyecto.
  8. (Opcional) Seleccione
    Descargar proyecto de origen en el dispositivo
    para descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino.
    CONSEJO: Al descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino, podrá cargar el proyecto de origen desde el equipo de destino al equipo de desarrollo más tarde. Para obtener más información, consulte Abrir un proyecto.
  9. (Opcional, solo para dispositivos cliente de
    Windows
    ) En la
    Ruta de destino
    , introduzca la ruta del dispositivo de destino para implementar la aplicación.
    CONSEJO: La ruta de destino de la implementación predeterminada es
    %localappdata%
    . La definición de una ruta es útil cuando la partición
    C:\
    del dispositivo cliente esté protegida contra escritura.
  10. Elija
    Seleccionar
    para seleccionar el dispositivo cliente de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.