Administrar traducciones
Utilice las API de C# para leer o escribir las cadenas traducidas dentro de los objetos
LocalizationDictionary
.La clase estática
InformationModel
suministra las API.Clase LocalizedText
LocalizedText
Cada API tiene una instancia de la clase C#
LocalizedText
entre sus propios argumentos, que identifica una clave/línea o una cadena específica traducidas en un LocalizationDictionary
. Contiene las siguientes propiedades:- NamespaceIndex(int)
- Identificador del espacio de nombres del proyecto al que perteneceLocalizationDictionary.CONSEJO: SiLocalizationDictionaryse encuentra en el mismo proyecto NetLogic, no es necesario que especifiqueNamespaceIndexen la construcción deLocalizedText.
- TextId(string)
- Una clave con la que se pueden asociar las traducciones de una cadena.
- LocaleId(string)
- Un ID de configuración regional. Por ejemplo:en-US.
- Text(string)
- Una cadena traducida.
Entregue su opinión