Diccionario de términos

Términos relacionados con
FactoryTalk Optix
.
argumento
Parámetros de entrada y salida de un método.
DBMS
Sistema de gestión de bases de datos.
dispositivo sin cabeza
Dispositivo sin pantalla. Por ejemplo, un servidor web o un dispositivo de IoT.
DSN
Nombre de origen de datos, que contiene información que permite a una aplicación conectarse a una base de datos con un variador.
evento
Métodos y comandos definidos en tiempo de diseño que se ejecutarán si se cumplen ciertas condiciones durante el tiempo de ejecución.
ID de configuración regional
Una etiqueta (por ejemplo,
en-US
) compuesta por dos segmentos (por ejemplo,
en
y
US
). El primer segmento identifica el idioma y el país de la Interfaz de usuario. El segundo segmento define las unidades de medición y el formato de fecha y hora.
instancia
Objeto o variable derivado de un tipo de objeto o tipo de variable.
configuración regional
Configuración de país e idioma de un usuario determinado, representada por una etiqueta de
locale ID
.
lógica de aplicación
Lógicas de programación que determinan el comportamiento de la aplicación en tiempo de ejecución.
método
Una acción expuesta por un objeto o un NetLogic que es ejecutable en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución. Cuando se invoca, ejecuta un conjunto de instrucciones.
modelo de información
Nodos que describen la estructura y las características de un nodo del proyecto o de un proyecto entero.
sesión interactiva
Una sesión generada en tiempo de ejecución por un motor de presentación si la aplicación tiene una interfaz gráfica.
nodo
Unidad elemental en un modelo de información.
Un nodo puede ser:
  • Un tipo de objeto
  • Un tipo de variable
  • Una variable
  • Un método
ODBC
API de conectividad abierta de bases de datos para acceder a sistemas de gestión de bases de datos.
objeto
Nodo que puede contener objetos y variables que representan uno de los siguientes elementos:
  • Objetos físicos. Por ejemplo, un motor.
  • Objetos o funciones abstractas. Por ejemplo, una receta.
OPC UA
Arquitectura Unificada de Comunicación de Plataforma Abierta, un estándar de fabricación inteligente de comunicación de máquina a máquina.
tipo predefinido
Tipo de objeto o tipo de variable que se incluye de forma predeterminada en el entorno de desarrollo.
Motor de presentación
Objeto que crea una sesión interactiva para mostrar la interfaz de usuario en tiempo de ejecución.
propiedad
Variable indivisible de un nodo. En el contexto de C#, un elemento inseparable de una clase.
Aplicación FactoryTalk Optix o FTOptixApplication
Una aplicación HMI o del Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) generada por
FactoryTalk Optix Studio
que se ejecuta en un sistema de destino.
FactoryTalk Optix Studio
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de
FactoryTalk®Optix Studio
para diseñar e implementar aplicaciones HMI y de IoT.
sesión
Contexto en tiempo de ejecución de un
Aplicación FactoryTalk Optix
en el que un usuario ejecuta operaciones de lectura y escritura en función de sus permisos.
variable estructurada
Una variable que contiene otras variables, por ejemplo una variable analógica.
etiqueta
Una variable de controlador.
destino
Sistemas o dispositivos en los que puede ejecutar un
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, un panel HMI, un servidor web o un dispositivo de IoT.
tipo
Modelo de un objeto o variable del que se derivan instancias de objetos o instancias de variables.
URI
Identificador uniforme de recursos o secuencia de caracteres que identifica un recurso de forma exclusiva.
URI de recurso
Representa la ruta de acceso (URI - Identificador de recurso uniforme) de un archivo o un recurso dentro o fuera del proyecto.
UUID
Identificador único universal.
variable
Nodo que representa el valor de una cifra, que puede contener otras variables.
widgets
Objeto gráfico reutilizable, que puede contener otros objetos y variables. Por ejemplo, un panel para configurar usuarios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.