- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Valores de las variables
Los valores de las variables se muestran en tiempo de ejecución.
Establecer valores de la variable
Puede establecer el valor de una variable especificando:
- Un valor fijo
- Un valor heredado del tipo de variable o de la definición de tipo de objeto
- Un vínculo dinámico que establece el valor de una variable en función del valor de otra variableCONSEJO: Para usar y mostrar valores de un dispositivo de campo o de un controlador, importe las etiquetas y las variables en el proyecto y sincronícelas. Las variables importadas desde un dispositivo de campo o controlador se etiquetan con el tipo de protocolo de comunicación utilizado para transferir el valor. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
Entregue su opinión