Importar variables del controlador
Configure un variador de comunicación para importar etiquetas de muestra (variables del controlador) desde un controlador Logix.
CONSEJO:
En lugar de importar variables del controlador desde un controlador Logix, puede crear variables manualmente. Consulte Crear variables.
Para configurar un variador de comunicación de un controlador diferente u obtener más información acerca de los variadores de comunicación disponibles, consulte Variadores de comunicación.
Requisitos previos
En la aplicación Logix Designer, descargue el proyecto LogixTags.ACD en un controlador físico de Logix o en un controlador de
FactoryTalk®Logix Echo™
emulado. Establezca el controlador en el modo de ejecución.Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Logix Designer.
- Para importar variables del controlador
- En la barra de herramientas, seleccioneAbrir página de panel
- En el panel central, seleccioneConfigurar comunicaciones a dispositivos.
- SeleccioneNuevas estaciones.
- SeleccioneEstación de RA EtherNet/IPy seleccioneSiguiente.
- (Opcional) Para importar los etiquetas del Controlador en el modo en línea, enRuta, introduzcay seleccioneIP_Address\Backplane\Chassis_Slot_NumberSiguiente.
- SeleccioneSiguiente.
- Obtenga las etiquetas del controlador:
- Para buscar los etiquetas del Controlador en el modo fuera de línea, seleccioneExaminary seleccione el archivo descargadoLogixTags.ACD.
- Para capturar las etiquetas del controlador en el modo en línea, seleccione el interruptorFuera de línea/En líneapara cambiarlo a la posiciónEn línea.
- Seleccione todas las etiquetas del controlador y seleccioneSiguiente.
- SeleccioneSalir.
En
Vista del proyecto
, las variables del controlador importadas están disponibles en el nodo . Tenga en cuenta esta ubicación.Entregue su opinión