Crear una cuadrícula de alarmas

Crear una cuadrícula de alarmas

Cree una
Cuadrícula de alarmas
para ver el estado de cada alarma en una fila.
  1. Personalice los objetos incluidos en la
    Cuadrícula de alarmas
    para cambiar el aspecto de la cuadrícula y mostrar información sobre alarmas específicas.
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Widgets
    .
  4. En
    Componentes
    , arrastre
    Cuadrícula de alarmas
    a una subcarpeta de la carpeta
    UI
    .
    Aparecerá
    CuadrículaDeAlarmas# (type)
    .
  5. En
    Bibliotecas de plantillas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  6. (Opcional) En el editor, seleccione la cuadrícula de alarmas y los botones de la cuadrícula de alarmas para personalizar las
    Propiedades
    y los
    Eventos
    de la cuadrícula y los botones. Por ejemplo, para cambiar el aspecto de la cuadrícula:
    • Color de la fila
      . Seleccione el color de fondo de la fila o seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      para enlazar una etiqueta con el valor del color.
    • Color del texto de la fila
      . Seleccione el color del texto de la cuadrícula de alarmas o seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      para enlazar una etiqueta con el valor del color.
  7. (Opcional) Para visualizar información adicional de la alarma en tiempo de ejecución, seleccione
    AlarmsDataGrid
    y agregue columnas:
    1. En
      Propiedades
      , después de
      Columnas
      , seleccione
      Add
      y el tipo de columna que quiere que aparezca en el extremo derecho de la cuadrícula:
      • Columna de texto
        . Columna con texto estático.
      • Columna de texto editable
        . Columna con texto que se puede editar en tiempo de ejecución.
      • Columna de imagen
        . Columna que muestra un gráfico.
    2. En
      Propiedades
      , expanda
      Columnas
      y desplácese hasta la nueva columna
      ColumnaDeCuadrículaDeDatos#
      .
    3. En
      Texto
      de la columna, seleccione
      Agregar vínculo dinámico
      .
    4. En la ventana Vínculo dinámico, desplácese a
      Alias
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      y, a continuación, seleccione la propiedad del evento de alarma.
      Para ver las propiedades por tipo de alarma, expanda los eventos de alarma identificados por
      .
      CONSEJO: De forma predeterminada, la
      Cuadrícula de alarmas
      muestra todas las alarmas si estas están habilitadas y activas. Para mostrar solo algunas alarmas en tiempo de ejecución, consulte Crear un filtro de alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.