Errores de comunicación en tiempo de ejecución de los controles de la UI

Errores de comunicación en tiempo de ejecución de los controles de la UI

Los
Controles de UI
en la
Vista Tipo
tienen el contorno rojo en tiempo de ejecución cuando el elemento gráfico no puede escribir o mostrar un valor de etiqueta.
El contorno rojo aparece cuando no hay una conexión programable o física válida al controlador, o cuando no existe una etiqueta en un vínculo dinámico en el controlador. El contorno rojo indica que el elemento gráfico tiene un error.
Un control de UI que tiene un error se perfila en rojo y muestra una X roja. Un ejemplo de cuadro de texto con un error en tiempo de ejecución aparecería como:
Para los controles con contenido adicional, como los elementos de navegación, solo se perfila en rojo la etiqueta no válida:
En el caso de elementos gráficos que muestren este error, resuelva la conexión al controlador y verifique que la etiqueta existe en el controlador.
OBSERVACIÓN: Cuando se produce un fallo de escritura de etiqueta, por ejemplo, al escribir en una etiqueta de seguridad, el mensaje de error previsto aparece brevemente en todos los controles que hacen referencia a la etiqueta. El error aparece en etiquetas en lugar de solamente en controles que intentan escribir en la etiqueta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.