Crear una base de datos incrustada
Cree una base de datos SQLite incrustada en el proyecto. Por lo general, las bases de datos incrustadas gestionan los datos que admiten otros objetos en
FTOptixApplication
.- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enAlmacenes de datosy seleccioneBase de datos incrustada.
- (Opcional) EnPropiedades, enNombre del archivo, escriba un nombre personalizado para el archivo de base de datos.
- EstablezcaEn memoriaen una de estas opciones:
- Verdadero. Convierte la base de datos en no persistente. Los datos almacenados se eliminan al reiniciarAplicación FactoryTalk Optix.
- Falso. Convierte la base de datos en persistente. Los datos almacenados se conservan al reiniciarAplicación FactoryTalk Optix.
(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión