Conectividad directa de variadores

Conectividad directa de variadores

Use la función Conectividad directa de variadores en sus proyectos para habilitar los variadores PowerFlex.
La conectividad directa de variadores permite:
  • Crear un modelo de información de PowerFlex basado en perfiles predefinidos del variador
  • Crear un cliente y leer los datos de los variadores PowerFlex. Se admiten cuatro tipos de variadores PowerFlex: PF755, PF755TM, PF6000T y PF7000
CONSEJO:
La conectividad directa de variadores solo es compatible con sistemas operativos Windows®.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal