Según el tipo de un origen de vínculo dinámico, el campo de valor de la propiedad muestra la referencia de diferentes maneras.
Valores de las propiedades
Tipos de origen a los que se hace referencia
Tipo de origen
Valores de la propiedad
Un nodo o una variable
El
BrowseName
del origen.
Un atributo de un nodo o de una variable
BrowseName@
name of the attribute
Una variable de matriz
BrowseName[
array index values
]
Un índice de matriz de la variable de matriz
BrowseName[
array index number
]
Por ejemplo,
[0]
= primer índice de la matriz.
Un índice de bits
BrowseName[
bit index number
]
Por ejemplo, [0] es el primer índice de bits.
Una propiedad de un nodo
La ruta del nodo de origen.
Un nodo o una variable con el formato del usuario
La información sobre el origen seguido de
(formatted)
Tipos de referencia
Tipo de referencia
Descripción
Ejemplo de valor de propiedad
Absoluta
Una ruta completa al origen al que se hace referencia que comienza con el directorio raíz.
ProjectName/Model/SourceVariable
Relativa
Una ruta al origen al que se hace referencia que comienza con el directorio del nodo de destino.
../SourceVariable
Con alias
Cualquier tipo de ruta que contenga alias.
Un alias es un tipo de variable que apunta a un nodo de origen y tiene una propiedad de identificador único. Para obtener más información, consulte Alias.