Configuración del servidor FTP
Puede habilitar un servidor del Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol, FTP) en su
Aplicación FactoryTalk Optix
.El script de tiempo de ejecución
FTPServerLogic
habilita un servidor FTP dentro de una Aplicación FactoryTalk Optix
. El script se encuentra en la categoría Scripts
de las Bibliotecas de plantillas
.
IMPORTANTE:
Solo debe iniciar y detener el servidor utilizando los métodos OPC UA exportados:
StartFtpServer
y StopFtpServer
.Paquetes requeridos
Debe instalar versiones estables de los siguientes paquetes NuGet requeridos:
Parámetros requeridos
El servidor FTP requiere que se configuren los siguientes parámetros:
Parámetro | Descripción | Configuración |
---|---|---|
IPAddress | Dirección IP asignada al servidor. | El valor predeterminado está establecido en 127.0.0.1 . |
Port | Puerto asignado al servidor FTP, | El valor predeterminado es 21 . |
FilesystemRoot | El servidor FTP solo expone una fracción del sistema de archivos locales al cliente | En OptixPanel solo se puede establecer una de las siguientes opciones:
|
MinimumPASVPort | Número de puerto mínimo para administrar la lista de archivos y la transferencia de archivos. | Este valor debe ser mayor que el valor 1024 predeterminado. |
MaximumPASVPort | Número de puerto máximo para administrar la lista de archivos o la transferencia de archivos. | Este valor debe ser mayor que MinimumPASVPort . El valor predeterminado para MaximumPASVPort es 1100 . |
Username/Password | Credenciales de inicio de sesión de servidor FTP | |
ServerCertificateFile | Archivo de certificado público del servidor, según el estándar X509v3 y con extensión .der. | Se encuentra en el directorio FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . Si se especifica, también se debe especificar la clave privada. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en el directorio FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
ServerPrivateKeyFile | Archivo de clave privada del servidor, con extensión .pem y codificación ASCII Base64. | Se encuentra en el directorio FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs . Si se especifica, también se debe especificar el certificado. Si no se especifica, se genera automáticamente en tiempo de ejecución en el directorio FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs . |
UseFtps | Determine el protocolo que se utilizará, FTP o FTPS. | El servidor FTP se inicia y se detiene a través de los métodos StartFtpServer/StopFtpServer . |
Entregue su opinión