- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Editar propiedades de un objeto gráfico
Cambie las propiedades de un objeto para cambiar el nombre, las propiedades exclusivas del objeto, así como su aspecto y comportamiento en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyectoo en el editor, seleccione el objeto que desee editar.
- EnPropiedades, edite los valores de las propiedades.CONSEJO: Las propiedades que se muestran para un objeto dependen del objeto seleccionado. Consulte Propiedades comunes.
(Opcional) En
Eventos
, agregue métodos para que se ejecuten cuando un evento ocurra. Consulte Agregar un método a un evento existente.
CONSEJO:
Los objetos del medidor contienen las categorías
Valor
y Medidor
. Si las propiedades Valor mínimo
y Valor máximo
de un cambio del calibre cambian de forma continua y rápida, el rendimiento de la aplicación en tiempo de ejecución se ve afectado porque el calibre debe volver a dibujarse con cada cambio.Entregue su opinión