- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Habilitar o deshabilitar un objeto gráfico
Habilite o deshabilite un objeto. En tiempo de ejecución, los usuarios pueden interaccionar con objetos habilitados.
- EnVista del proyectoo en el editor, seleccione el objeto que desee habilitar.
- EnPropiedades, enHabilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
- Verdadero. El objeto permite la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
- Falso. El objeto impide la interacción del usuario en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión