- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Configurar un cuadro de número
Agregue un objeto de cuadro de número y edite sus propiedades.
- EnVista del proyecto, enUIhaga clic con el botón derecho en un contenedor que incluirá el cuadro de número y después seleccione .
- (Opcional) EnPropiedades, ajuste la configuración del cuadro de número:
- Valor. Valor inicial. Valor numérico o vínculo dinámico a una variable con un valor numérico.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Valor mínimo. Valor mínimo que puede establecer para el cuadro de número.CONSEJO: Si el valor está fuera del rango delValor mínimoyValor máximo, el borde del cuadro de número se vuelve rojo durante un breve momento y el valor vuelve al valor anterior.
- Valor máximo. Valor máximo que puede establecer para el cuadro de número.
- Incremento. Valor por el cual se incrementa o disminuye el valor cuando se usan los botones para incrementar el valor.
- Formato de entrada. Formato del valor mostrado.
- Editable. Habilite la introducción del valor del cuadro de número con las teclas del teclado.CONSEJO: AunqueEditablese establezca enFalso, puede utilizar los botones de los cuadros numéricos para incrementar o disminuir el valor del cuadro de número.
- Mostrar botones. Muestra los botones para aumentar o reducir el valor actual.
Entregue su opinión