- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar una instancia de pantalla
Cree una instancia de un tipo de pantalla y modifique las propiedades de la instancia de pantalla.
Requisitos previos
- Haga clic con el botón derecho en un nodo que contendrá el objeto de pantalla y seleccione.La instancia del objeto de pantalla aparece debajo del nodo y hereda las propiedades del tipo de pantalla.
- (Opcional) EnPropiedades, establezca las propiedades de la instancia de pantalla.Para obtener más información, pase el cursor por encima de las propiedades.
- (Opcional) Agregue objetos gráficos a la instancia de pantalla.
Entregue su opinión