Errores de certificado

Errores de certificado

Los errores de certificado pueden aparecer cuando se utiliza el objeto del explorador web.
Errores de certificado que se omiten en tiempo de ejecución cuando
Omitir errores de CA no válidos
está establecido en
Verdadero
. Para obtener más información, consulte Configurar un explorador web.
Errores de certificado
Error
Descripción
CertificateAuthorityInvalid
Certificado no firmado por una CA de confianza
Errores de certificado enumerados en
Error de certificado
. Para ignorar los errores, seleccione
Aceptar el riesgo y continuar
en tiempo de ejecución.
Errores de certificado
Error
Descripción
SslPinnedKeyNotInCertificateChain
El certificado no coincide con las claves públicas integradas ancladas del nombre de host
CertificateCommonNameInvalid
El nombre común del certificado no coincide con el nombre del host
CertificateDateInvalid
El certificado no es válido en la fecha y hora actuales
CertificateAuthorityInvalid
Certificado no firmado por una CA de confianza
CertificateContainsErrors
El certificado contiene errores
CertificateNoRevocationMechanism
No se puede determinar si el certificado se ha revocado
CertificateUnableToCheckRevocation
No se puede obtener la información de revocación del certificado
CertificateRevoked
Certificado revocado
CertificateInvalid
Certificado no válido
CertificateWeakSignatureAlgorithm
Certificado firmado con un algoritmo de firma débil
CertificateNonUniqueName
El nombre de host del certificado no es único
CertificateWeakKey
El certificado contiene una clave débil
CertificateNameConstraintViolation
Los nombres DNS reclamados por el certificado infringen las restricciones de nombre
CertificateValidityTooLong
Período de validez del certificado demasiado largo
CertificateTransparencyRequired
No se puede obtener la información de transparencia del certificado requerida del servidor
CertificateKnownInterceptionBlocked
Certificado conocido para la interceptación por una entidad distinta del propietario del dispositivo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.