Configurar un minigráfico

Configurar un minigráfico

Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Minigráfico. Ajuste las propiedades del objeto Minigráfico.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objeto
    Minigráfico
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Minigráfico
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre el
    Valor de pluma
    y un nodo o una base de datos a partir de los cuales desea obtener los datos.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. (Opcional) Configure las propiedades del minigráfico:
    • Color de pluma
      . Color de pluma del minigráfico.
    • Grosor de pluma
      . Grosor de la pluma del minigráfico.
    • Ventana de tiempo
      . Rango de tiempo del minigráfico.
    • Tiempo de actualización
      . Tiempo de actualización del minigráfico.
    • Máximo del eje Y
      . Valor máximo del eje Y.
    • Mínimo del eje Y
      . Valor mínimo del eje Y.
    • Valor alto del rango
      . Valor alto del rango.
    • Valor bajo del rango
      . Valor bajo del rango.
    • Color del rango
      . Color de fondo del rango.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.