- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Mostrar los detalles de un valor
Visualice los detalles de un punto de interés de una pluma en los modos de tendencia
Normal
y Traza
.- Seleccione el punto de la pluma de interés en:
- Modo de tendenciaNormal. Seleccione un punto de interés de un lápiz.
- Modo de tendenciaTraza. Seleccione un punto de interés de una pluma.
Entregue su opinión