Agregar una imagen

Agregar una imagen

Agregue una imagen al lienzo para insertar una imagen vacía y especifique la imagen que mostrará el objeto. Puede cambiar la imagen que muestra el objeto.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto o la carpeta que contendrá la imagen y seleccione
    Nuevo
    Dibujos
    Imagen
    .
  2. Haga doble clic en la imagen vacía que aparece en el lienzo.
    CONSEJO: Si cambia el tamaño de la imagen para ampliarla, aparece el mensaje
    Haga doble clic para seleccionar una imagen
    .
  3. En
    Seleccionar archivo
    , seleccione la imagen que desea que se muestre y elija
    Seleccionar
    .
    CONSEJO:
    Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar en
    Seleccionar archivo
    .
    Si el archivo no aparece en
    Seleccionar archivo
    , seleccione
    Importar archivo(s)
    y en
    Importar archivo(s)
    , seleccione el archivo que desee importar y elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.