Agente Eclipse Mosquitto
Push Agent admite los siguientes modos de comunicación con el agente Mosquitto.
- Anónimo
- Enviar y recibir mensajes sin autenticar con el agente.
- Autenticado
- Enviar y recibir mensajes una vez autenticados con el nombre de usuario y la contraseña.
- Protegido
- Enviar y recibir mensajes cifrados a través de SSL.
CONSEJO:
Adapte la configuración del agente a sus necesidades. Seleccione el modo de comunicación y el puerto.
- Puerto 1883
- Se utiliza para una comunicación anónima/autenticada.
- Puerto 8883
- Se utiliza para la comunicación protegida.
Entregue su opinión