Insertar una biblioteca

Insertar una biblioteca

Inserte una biblioteca remota en un repositorio Git remoto para que los cambios estén disponibles para otros usuarios de la biblioteca remota.
ADVERTENCIA: Si utiliza versiones beta de
FactoryTalk Optix Studio
o
FactoryTalk Optix Studio
personalizadas, insertar actualizaciones de la biblioteca en el repositorio remoto evita que otros usuarios extraigan la biblioteca si no usan el mismo canal de versión de
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Para insertar una biblioteca
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. Seleccione
    Insertar
    .
    Aparece
    Insertar en biblioteca remota
    , lo que indica que los usuarios con una versión antigua de
    FactoryTalk Optix
    no podrán usar la biblioteca que va a insertar hasta que actualicen su versión de
    FactoryTalk Optix
    .
  4. Seleccione
    Insertar
    .
  5. En
    Insertar en remoto
    , complete:
    • Identidad
      . Seleccione su identidad. Puede ser su identidad
      GitLab®
      o
      GitHub®
      .
    • Propietario/Grupo
      . Seleccione el propietario o grupo del repositorio. Puede ser o bien su identidad o bien un grupo al que pertenece.
    • Privado
      . Seleccione esta opción para crear un repositorio privado que solamente el propietario o grupo seleccionado puede asociar a un proyecto.
    • Público
      . Seleccione esta opción para crear un repositorio público que otros propietarios y grupos puedan asociar a un proyecto.
    • URL
      . Muestra la URL del repositorio en función de los ajustes seleccionados.
  6. Seleccione
    Insertar en remoto
    .
    CONSEJO: Puede administrar la URL del repositorio remoto y las credenciales de usuario en
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    . Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones.
    CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de las bibliotecas y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de las bibliotecas y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
La biblioteca se inserta en el repositorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal