Editar un registrador de datos

Editar un registrador de datos

Edite un registrador de datos existente.
  1. Para editar un registrador de datos
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  3. En el panel central, seleccione
    Configurar un registrador de datos
    .
  4. Seleccione el registrador de datos que desee editar.
  5. Si es necesario, edite el
    Nombre
    del registrador y las propiedades.
  6. Seleccione
    Siguiente
    .
  7. Si no hay ninguna base de datos para el registrador, cree una base de datos:
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una base de datos existente y seleccionar
    Duplicar
    . La duplicación de una base de datos es útil si desea crear una base de datos a partir de una base de datos existente.
    1. Seleccione
      Nueva base de datos
      y rellene:
      • Nombre
        . Nombre de la base de datos.
      • Tipo
        . Puede ser
        Conexión incrustada
        u
        ODBC
        .
    2. Seleccione
      Siguiente
      .
    3. Establezca las propiedades de la base de datos.
    4. Seleccione
      Siguiente
      .
  8. Seleccione la base de datos para almacenar los datos del registrador y elija
    Siguiente
    .
  9. Seleccione las variables que desee registrar y seleccione
    Siguiente
    .
    CONSEJO: Para encontrar variables, utilice el campo de búsqueda.
  10. Seleccione
    Salir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.