Crear una enumeración

Crear una enumeración

Cree un objeto de enumeración y defina los miembros de enumeración en el editor.
  1. Haga clic con el botón derecho en el nodo que contendrá la enumeración y seleccione
    Nuevo
    Todo
    Tipo de datos
    .
  2. Seleccione
    Enumeración
    y elija
    Seleccionar
    .
    Enumeración
    #
    aparece debajo del nodo.
  3. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Enumeración
    #
    .
    El editor de enumeración aparece en el panel central.
  4. En el editor, administre los miembros de enumeración:
    • Para agregar un miembro, seleccione
      Add
      y rellene:
      • Valor
        . Valor de miembro de enumeración. El valor suele ser un entero consecutivo.
      • Nombre para mostrar
        . Nombre del miembro de enumeración.
      • Descripción
        . Información adicional sobre el miembro de enumeración.
    • Para editar un
      Valor
      ,
      Nombre para mostrar
      o
      Descripción
      , haga doble clic en la celda correspondiente e introduzca un nuevo valor.
    • Para quitar un miembro, seleccione una celda en la fila correspondiente y elija
      Eliminar
      .
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Nombre para mostrar
    e introduzca el nombre que desea mostrar.
  6. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Descripción
    e introduzca la descripción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal