- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Copiar rutas de acceso a los nodos
Copie una ruta a un nodo único o copie rutas a varios nodos.
- Para copiar una ruta de acceso a un nodo único:
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en un nodo.
- SeleccioneCopiar ruta de acceso al nodo.
- Para copiar rutas a varios nodos:
- En laVista del proyecto, mientras mantiene pulsada la tecladel teclado, seleccione varios nodos.Ctrl
- Haga clic con el botón derecho en cualquier nodo seleccionado y seleccioneCopiar rutas de acceso a los nodos
La ruta de acceso al nodo o las rutas de acceso a los nodos se copian en el portapapeles del sistema.
Entregue su opinión