- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Eliminar un nodo
Elimine un nodo para quitarlo del proyecto. Al eliminar un nodo, se eliminan todas las referencias a otros nodos. Si el nodo eliminado hace referencia a otros nodos, se le pedirá que quite todas las referencias a otros nodos.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo.
- En la barra de herramientas de la vista, seleccione.Eliminar
- Si el nodo hace referencia a otros nodos, aparecerá una lista de los nodos a los que se hace referencia. SeleccioneEliminarpara confirmar la eliminación.
Entregue su opinión