- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Ver referencias de nodos
Consulte las referencias para mostrar todos los objetos del modelo de información que hacen referencia a un nodo.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo o elemento y, a continuación, seleccioneMostrar referencias.
- EnReferencias de (nombre), seleccione una ubicación y, a continuación, seleccioneIr a...
FactoryTalk Optix Studio
se desplaza a la instancia del tipo. Los objetos a los que se hace referencia en un NetLogic no se muestran.referencia
Entregue su opinión