Crear un objeto

Crear un objeto

Cree un objeto para agregar un nodo al proyecto.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la carpeta en la que desee crear el objeto y, a continuación, seleccione
    Add
    en la barra de herramientas de la
    Vista del proyecto
    .
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una carpeta de la
    Vista del proyecto
    y utilizar el menú contextual
    Nuevo
    para crear objetos.
    El menú contextual muestra los objetos que puede contener la carpeta en función de la categoría de carpeta.
  2. Seleccione el objeto para agregarlo al proyecto.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Nombre para mostrar
    e introduzca el nombre que desea mostrar.
  4. (Opcional) En
    Propiedades
    , seleccione
    Add
    , seleccione
    Descripción
    e introduzca la descripción.
El nuevo objeto aparece en
Vista del proyecto
.
La información sobre herramientas que aparece al pasar el cursor por encima muestra el nombre y la descripción que se van a mostrar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.