- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Abrir un objeto
Abra un objeto desde la
Vista del proyecto
.- En laVista del proyecto, haga doble clic en el objeto o pase el cursor sobre el objeto y, a continuación, seleccione.
El objeto se abre en una ficha independiente si tiene un editor dedicado. Las
Propiedades
del objeto también se abren.Entregue su opinión