Editor de matrices
Utilice el editor de matrices para modificar los valores de las variables de matriz.
Editor de matrices

Elemento | Nombre | Descripción |
---|---|---|
![]() | ![]() Agregar | Agrega una celda a una matriz no restringida. |
![]() | Eliminar | Elimina una celda de una matriz no restringida. |
![]() | Columna Celdas de matriz | Lista las celdas de la matriz. |
![]() | Columna Valores de matriz | Enumera los valores de celdas de matriz que se pueden editar.
CONSEJO:
Si la matriz enumera colores, puede seleccionar la vista previa para abrir el selector de colores. Puede crear vínculos dinámicos en valores de celda y convertir el índice de matriz principal en dinámico. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos. |
![]() | Botón Aplicar | Aplica los cambios a los valores de la matriz y cierra el editor. |
![]() | Botón Cancelar | Cancela los cambios en los valores de matriz y cierra el editor. |
![]() | Botón Abrir en pestaña | Abre el editor de matrices en el panel central. |
matriz
editor de matrices
Entregue su opinión