- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cambiar la unidad de medida de una variable
Cambie la unidad de medida de una variable que se muestra en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnPropiedades, seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
- Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elijaSeleccionar.
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
Entregue su opinión