Quitar la unidad de medida de una variable
Quite la unidad de medida de una variable para que no siga apareciendo el valor de dicha variable en esa unidad de medida.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnPropiedades, seleccione la unidad de medida en el valor de la variable.
- Seleccione<Ninguno>y elijaSeleccionar.
La unidad de medida se quita de la variable.
Entregue su opinión