Cifrado de secretos del proyecto

Cifrado de secretos del proyecto

Cifre los datos confidenciales contenidos en proyectos en una organización específica.

Requisitos

Para cifrar secretos de proyecto, al crear un proyecto o guardar un proyecto existente:
  • Inicie sesión en
    FactoryTalk Hub
    en
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  • Forme parte de una organización.
  • Seleccione
    Cifrar secretos
    .

Alcance del cifrado

FactoryTalk Optix
:
  • Cifra las contraseñas de los proyectos.
  • Cifra los objetos personalizados con el tipo de datos de contraseña.
  • En los archivos de proyecto
    YAML
    , que representan el modelo de información del proyecto, reemplaza los nodos
    Value
    con nodos
    SecretValue
    cuyos valores de texto están cifrados.

Proyectos con secretos cifrados

FactoryTalk Optix
administra proyectos cifrados de varias maneras:
  • Al abrir un proyecto cifrado cuando no se tiene acceso a la organización utilizada para crear el proyecto, se borran todos los secretos del proyecto.
  • Al guardar un proyecto cifrado como un proyecto sin cifrado, se quitan todos los secretos.
    CONSEJO: Las contraseñas de usuario no se consideran secretas y no se cifran con la clave de FactoryTalk Hub.
  • Al implementar un proyecto cifrado en un cliente no cifrado aparece un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte Cifrado de proyectos en un dispositivo cliente.
  • Al pegar un objeto de un proyecto cifrado a otro no cifrado se borran los secretos.
  • Al agregar un objeto a las bibliotecas de plantillas en un proyecto cifrado se dejan en blanco los secretos.
  • Pegar una contraseña como texto en el portapapeles está deshabilitado en los proyectos cifrados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal