- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Eliminar un esquema de recetas
Acceda a
Abrir página de panel
para eliminar los esquemas de recetas.
IMPORTANTE:
No se puede restaurar una receta que se ha eliminado.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el panel de control, seleccioneConfigurar una receta.
- Haga clic con el botón derecho en el esquema de la receta y seleccione.Eliminar
Entregue su opinión