Editor de recetas

Editor de recetas

El widget del editor de recetas contiene los objetos gráficos y los NetLogic necesarios para mostrar y administrar las recetas en tiempo de ejecución.
Use el widget del editor de recetas para:
  • Mostrar los ingredientes y valores de una receta almacenada durante la edición o la carga del controlador
  • Crear, editar o eliminar una receta
  • Almacenar una receta en la base de datos
  • Cargar una receta de
    Aplicación FactoryTalk Optix
    en el controlador
  • Cargar una receta del controlador en
    Aplicación FactoryTalk Optix

Interfaz

Interfaz del editor de recetas
Elementos del editor de recetas
Elemento
Nombre
Descripción
1
Nombre de receta
Asigne un nombre a una nueva receta o seleccione una receta existente.
2
Botones de control de recetas
  • Guardar
    . Almacena la receta en la base de datos durante la edición.
  • Eliminar
    . Elimina la receta seleccionada de la base de datos.
  • Cargar
    . Carga los valores de receta del controlador en
    FTOptixApplication
    .
  • Aplicar
    . Aplica la receta seleccionada en el controlador.
3
Lista de ingredientes
Ingredientes del esquema de recetas.
4
Editor de valores de ingredientes
Valores editables de los ingredientes de la receta.
5
Valores de ingredientes aplicados
Valores de los ingredientes en el controlador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal